This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:有关 INA213增益计算的咨询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8645, INA213, LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1496255/ina213-inquiry-regarding-ina213-gain-calculation

器件型号:INA213
主题中讨论的其他器件: INA791LMP8646、LMP8645

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我希望这封电子邮件能让您满意。 我是一名使用 INA213的电路设计工程师、我对这款芯片有一些疑问。

我将尝试通过将120k Ω 电阻器与 V+和 V-输入端串联、并在它们之间连接一个传感器、来实现7.14x 的增益。 从理论上讲、这种方法似乎是正确的。 但是、当我使用 TI 工具运行仿真时、增益没有达到7.14x、即使在进行实际实验后、观察到的增益似乎接近1倍。

您能帮助我理解为什么会发生这种情况以及这个电路设计是否不正确吗?

感谢您的时间和帮助。 我期待您的答复。

KWANSU KIM
高级工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kwansu 您好!

    我认为这不会起作用。 两个输入端120kΩ 电阻器两端的压降相同、因为两个引脚上的输入偏置电流相同、因此在理想情况下、Vsense 电压将保持不变。

    输入偏置电流也会根据共模电压和基准电压而变化、如数据表图所示:

    最后、输入偏置电流仅平均为此值、实际输入偏置电流可能包含需要取平均值的交流元件。

    不过、我们也有具有可调节增益的器件、INA790、INA791和 INA750都支持通过外部增益网络调整增益。

    LMP8645和 LMP8646还支持使用外部电阻器调整增益。

    如果您还有其他相关问题、请告诉我、

    Levi DV