This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:直流电源线中具有全双工的网络

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1495543/afe031-network-with-full-duplex-in-dc-power-line

器件型号:AFE031

工具与软件:

您好!

您能告诉我、AFE031内核是否具有足够的要求和能力在 PLC (电力线通信)中执行直流线路中的全双工通信吗?

并将其传输到具有一个主站和多个从站的网络中。  直流线路约为3V 至5V。

此致、
Rafael V. Volkmer。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔、您好!

    我将根据您的应用需求为您检查 AFE031内核的性能。  您知道自己将要实施什么频带或标准吗?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    确切的频带尚未固定、但应与保持一致 常见 PLC 通信频带 (如 CENELEC A/B、FCC 或 ARIB)。

    此致、
    Rafael V. Volkmer。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔、您好!

    我在 AFE031中确实找到了先前在 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167133/afe031-afe031上的支持主题

    AFE031可以发送或接收、但 IC 不能同时进行这两个操作。  AFE031由连接的微控制器置于 TX 或 RX 中。  这将是一条半双工通信线路。

    全双工 PLC 并不常见;G3标准是双向的、但以半双工的方式实现。

    此致!

    ALEC