This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:电路确认

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494311/ths6222-circuit-confirmation

器件型号:THS6222

工具与软件:

尊敬的各位团队:

关于 PLC 通信、载波频率设置为187.5kHz、数据通信速率为9600。

下面是 PLC 器件的电气原理图。

请帮助查看是否有任何需要优化的区域(当前测试1个主站和4个从站、最大间距为4 * 25米、主机位于中间)。

2.在五个节点的工作条件下(每个节点距离25m 远)、使用24个电源相比使用12V 电源、THS6222的通信效果是否会更好?

此外、在使用24V 电源时、所用射频变压器的建议阻抗是多少、以获得最佳效果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chu、

    1.电路原理图看起来不错、目前没有建议。   

    2.可以看出、使用更宽的电源电压时、谐波失真和信噪比会有所帮助。  这取决于您的传输输出电压;如果您正在摆动一个更大的峰-峰值输出电压、较高的电源轨会带来一些好处。  传输距离不会超过芯片结温的热限值。

    我们在评估和参考设计中通常使用50欧姆射频变压器。  这有助于匹配工作台设备。  我们经常使用 PI 衰减器和其他电路来表示不同的负载条件或完成不同的测试。

    对于您的通信和数据速率、可以为变压器和线路使用50欧姆匹配的输出网络。

    此致!

    ALEC