This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:输出行为和过载恢复时间

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494845/ina250-output-behavior-and-overload-recovery-time

器件型号:INA250

工具与软件:

团队成员、您好!

我有关于 INA250的问题。

理想输出电平预计高于/低于电源轨时、器件是否会发生相位反转? 或者它会只是饱和吗?

如果在这种情况下输出应该饱和、您能告诉我过载恢复时间吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    当输出电压超过电源电压时、输出电平将关断并饱和。 我们在数据表中未指定该器件的过载恢复时间、但可以通过施加方波电压(从 Vs-0.5到 Vs+0.3)并观察输出、在您的系统上测试该时间。 请注意、 大于 Vs 的输出恢复时间将与低于 GND 的恢复时间不同。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mallika-San、

    如果没有数据、您可以使用 EVM 进行测量吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我正在研究这个问题、我很快就会回复您。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    在以下示波器截图中、CH1是 INA250A2EVM 的输入、F1是将输入 CH1转换为输入电流监控波形的数学函数。 Ch2是 EVM 的输出。

    电源电压(Vs)为3V、增益为500mV/A、Ref 连接至 GND。

    情况(i)当输入电流从5A 增加到6.5A (波形 F1)时、输出波形从2.5V 增加到3V。 (限制输出)

    当输入电流回落至5V 时、变化反映在输出波形中所需的时间为~ 25us、输出稳定所需的总时间为~80us。

    案例(ii)  当输入电流从0.5A 增加到2.3A 时(波形 F1)、输出波形从2.5V 增加到2.75V。 (输出在线性范围内)

    当输入电流回落至5V 时、输出跟随输入需要~ 3.2us、输出总共~ 8us 才能稳定。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mallika-San、

    感谢获得测量结果。

    在恢复时间方面、您是否认为 INA250A3也会获得等效结果?

    我认为区别仅在于增益、内部放大器是相同的、因此其行为不应有太大差异。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    是的、您是对的、我不希望不同增益之间的输出行为发生显著变化。

    此致!
    Mallika Senthil