This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393B:LM393B:

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393LV, LM393B, LM393, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1495597/lm393b-lm393b

器件型号:LM393B
主题中讨论的其他器件: LM393、 LM339、LM393LV

工具与软件:

您能帮助回顾一下此 电路吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sagar、

    LM393B 的输入电压限制为 Vcc-2V 或+5V 电源上的+3V。

    如果霍尔传感器输出能够输出>3V、则会超出 LM393输入范围。

    请参阅 LM339系列应用手册的第6.4节:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    还可以使用 LM393LV、该器件具有 R-R 输入并且应该能够正常工作。