This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA860:opa860

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1497487/opa860-opa860

器件型号:OPA860

工具与软件:

您好!

我找不到此器件的 PSPICE 模型(数据表中撰写的是该模型存在)。 我必须设计一个由1到100MHz 电压控制的二阶带通滤波器。

非常感谢

Emanuele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emanuele:

    请查看随附的测试电路和 PSPICE 模型:

    e2e.ti.com/.../OPA860_5F00_PSPICE.zip

    当您花时间处理模型后、您可以根据您可能需要的任何技术支持来回应和更新我们。

    此致!

    ALEC