This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:TPS8802.

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS8802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1496816/tlv9061-tps8802

器件型号:TLV9061
主题中讨论的其他器件:TPS8802TLV906X

工具与软件:

大家好! 所使用的 POC  使用 TPS8802和 MSPM0 MCU 的双射线烟雾探测器  我们参阅 TI 网站上提供的文档。 方框图中有一个部分我们无法理解。 请告知我们是否需要它。 另外、请告诉我们有关运算放大器的电阻分压器的建议值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitul、

    该应用手册说明:

    在出于演示目的进行设置时、硬件旨在展示 TPS8802和 MSPM0微控制器的功能。 因此、本演示的固件和 GUI 不包括使用图1-1所示的分立式反向散射光电二极管通道。 但是、这些都可以针对更先进的检测和算法实现进行定制。

    本部分是可选的、否则它将集成到 TPS8802或部分演示中。 它基本上是一个附加的光电二极管级。 如果实施此功能、则应将其靠近集成光电二极管通道。 这一个具有低增益和高增益输出、就像 TLV906x 的绿色方框图一样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的及时响应。 您能告诉我、使用反散射与仅使用一个光电二极管和正向散射的优点和缺点是什么、因为使用任何配置都可以通过认证吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitul、

    这不是我的专长。 尝试 Goggle AI 搜索"使用反向散射与仅使用一个光电二极管和正向散射的优缺点是什么"。 结果似乎是知情的。