This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393B:我可以将1.8V 上拉电阻连接到输出引脚吗?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393B, LM393-N, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1496785/lm393b-can-i-connect-1-8v-pull-up-to-the-output-pin

器件型号:LM393B
线程中讨论的其他器件: LM393-NLM393

工具与软件:

和 我的设计中使用 LM393M/NOPB 进行比较。 作为一项更改的一部分、我希望在1.8V 的电压下将输出连接到 FPGA IO 引脚。

因此、请您确认我是否可以在比较器输出端连接1.8V 上拉电阻。 我认为它应该起作用。 但请确认。

此外、请分享用于仿真的 PSpice 模型(如果可用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输出可以上拉至0V 至36V 之间的任何电压

    对于 PSpice 模型、在产品页面上、点击"设计和开发"/"设计工具和仿真"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

     "设计和开发"/"设计工具和仿真"中没有 PSpice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉;我看的是 LM393B 的页面。

    LM393和 LM393-N 是彼此的克隆;您可以使用 LM393模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anush、

    [报价用户 id="423640" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1496785/lm393b-can-i-connect-1-8v-pull-up-to-the-output-pin ]可将1.8V 上拉电阻连接到比较器的输出上。[/QUOT]

    是、

    有关 LM393的更多信息、请参阅应用手册: 《用于具有 LM339/LM393内核的器件的[APP]设计指南》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速响应。