This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1400:额定电压隔离

Guru**** 2767835 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311EVM, AMC1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1497198/amc1400-rated-voltage-isolation

器件型号:AMC1400
主题中讨论的其他器件:AMC1311EVM

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我有一个关于链接的后续问题:

AMC1400:适用于高压电源的电流检测方法

该图在建议的串联连接的实际实现方式上有点不清楚。 是否可以提供一个简单的电路图来说明各个电源域、以实现高达5.3kV 或更高的合规性隔离?

此致、

TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个 AMC1400的红色框将跨越由黑线绘制的隔离栅。 需要使用隔离式电源来提供从一个域到下一个域的隔离式电源。 我们 AMC1311EVM 上的隔离式电源电路可能有助于说明这一点。  

    以下链接提供了几个电路指导手册、可以为您提供帮助。  

    如果可以提供更多信息、我可以帮助他们指出正确的方向。  

    https://www.ti.com/lit/eb/slyy234/slyy234.pdf