This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358仿真行为

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1497480/lm358-lm358-simulation-behavior

器件型号:LM358
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

有人告诉我 TINA-TI 仿真程序(版本9.3.200.277 SF-TI)运行情况! 正面反馈就像负面反馈!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smimov:

    我使用的工具与您相同。  

    您在哪里获得了 LM358的模型? TINA 仿真工具运行良好。 您的 Spice 模型可能采用了 Vin+和 Vin-输入引脚分配以某种方式或类似的奇怪方式被反转、这是我不知道的。  

    我的仿真看起来不错、它用作比较器。  

    e2e.ti.com/.../LM358-comparator.TSC

    BTW、LM358无法在+/-20VDC 下工作。 最大 建议电压为+/-18V 直流。

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。

    此 LM358模型来自 Tina Semiconductor 库。 以及理想的运算放大器。 是的、您的仿真看起来不错。

    我认为此处的20V 电源不会有太大影响。 但我会改变并重试。 我将该仿真切换到常规

    负反馈配置、我得到了相同的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用+-15V 电源。 相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 Tina Spice 宏库中尝试了 LM358的模型。 这是一样的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smirnov:

    我没有看到 TINA 具有 LM358 Spice 模型。 查看 LM358 Spice 模型的源代码、会告诉您引脚分配的位置。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最近已从 TI.com 下载了 Tina。 可能是库已更新。 这里有两个库:一个在半导体部分、另一个在 Spice 宏部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    将配置从正反馈更改为常规负反馈连接不会产生影响。

    此致!

    Vitaliy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smirnov:  

    您希望向我发送 Tina 文件。 我们可在产品网站上获取最新的 LM358 Spice 模型。 我不明白您为什么需要使用过时的 Spice 模型。  

    https://www.ti.com/product/LM358#design-tools-simulation

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我设置模型。 它可以工作、但使用经过优化的分析参数。 但是,钢,它的原生模型不能很好地工作。  

     

    您要询问的是什么 TINA 文件?

    对于我来说、TINA 引擎存在一些问题。 但我认为这个问题已经在你的帮助下得到解决。

    非常感谢。

    此致、

    Vitaliy Smirnov