This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV339:LMV339的输出噪声

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1497701/lmv339-output-noise-of-lmv339

器件型号:LMV339

工具/软件:

您好、

我对 LMV339的输出噪声有一个疑问。 我已在 Excel 工作表中总结了我的查询、您能查看一下并发表评论吗?

e2e.ti.com/.../TI_5F00_LMV339-output-noise.xlsx

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    这是正常的比较器行为。 当输入电压非常接近或缓慢移动时、内部(和外部)噪声可能会发生"失真"或"抖动"。

    但看起来您有一个阻尼振荡。 电源引脚上是否有电源旁路电容器? 以及上拉电压相加? 看起来像接地反弹。

    此外、由于二极管、您只有一个方向上存在迟滞、因此只有一个边沿具有迟滞。

    您必须移除二极管、或者将另一个电阻与电阻器和二极管并联、以提供某种对称的迟滞。