This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV651:LMV651MG/NOPB

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1498229/lmv651-lmv651mg-nopb

器件型号:LMV651

工具/软件:

您好:

我们是否有办法 在库存中识别 LMV651MG/NOPB 是负面的还是正面的?  它与信号的细微变化有关、我们必须用 PCBA 上的电阻器补偿其中一个极性的差异、但我们在另一极性上没有该电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指失调电压的符号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、这个请求来自终端客户、他们必须将这些请求发送给第三方才能拆分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    编号 我们无法从外部获知失调电压。 我们不会在商业级别记录可跟踪到单个设备的偏移量。 在±2.7mV 之间、可能会出现50/50的正电压或负电压

    您需要执行传入的测试来对极性进行排序。