This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:单电源、二阶、Sallen-Key 低通滤波器电路

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1495593/opa2376-single-supply-2nd-order-sallen-key-low-pass-filter-circuit

器件型号:OPA2376

工具/软件:

我当时根据 示例电路中二阶 Sallen-Key 低通滤波器电路在 TINA 中对以下电路进行仿真。

我更新了 R、C 值以获得所需的3KHz 截止频率。 但我的交流分析增益图未获得预期结果、即截止频率。 更低。

此外、由于在库中找不到符号、因此无法在仿真中添加实际器件 OPA2376。 IAM 不确定是否在安装过程中错过了添加库和路径。

TI SPICE 模型可在网站上获得。 如果有.lib 可用、如何将符号添加到 TINA 原理图中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athun:

    您能分享一下您的仿真文件吗?

    您可以使用.lib 文件、通过顶部的"Tools"->"New Macro Wizard"下拉菜单并通过向导导入.lib 文件、将 PSpice 模型添加到 TINA 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、小

    谢谢。 如上所述、我向 TINA 添加了 OPAx376 SPICE 模型。 但我的仿真仍然显示错误的截止频率。 此处附上了文件。

    现在我想可能是我的 R、C 值和计算出错了。 我已使用此网络链接推导 R、C 值。  http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPseikiLowkeisan.htm

    请告诉我 here.e2e.ti.com/.../OPAx376_5F00_Macro_5F00_Fc_5F00_3K.TSC 哪里出了问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athun:

    TI 在此处提供了使用 Sallen-Key 拓扑的二阶低通滤波器的设计指南: https://www.ti.com/lit/an/sboa226/sboa226.pdf?ts = 1743699672789 &ref_url=https:%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我继续按照该指南推导了无源器件的值、并设法获得~3kHz 的-3dB 截止频率。

    请随时更改此处的任何值、以便根据您自己的设计要求进行调整。

    e2e.ti.com/.../4061.OPAx376_5F00_Macro_5F00_Fc_5F00_3K.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、小

    感谢新的 RC 值和仿真。  我可以发现 、要使仿真结果正确、需要直流失调电压(Vref 偏置)。

    如果我移除直流失调电压、仿真会出错。 我们在实际的电路板设计中是否需要考虑这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athun:

    中添加了 Vref、以便为仿真器提供非零直流电压以计算交流扫描的偏置点。 所选的 Vref 值应是低通滤波器的输入预期摆动的直流电压。

    在您的实际电路板设计中、Vref 由为该低通滤波器提供输入电压的任何电平决定。