This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA740-INA741EVM:在一台 PC 和放大器上同时进行6次 INA740B 监控;GUI

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA740B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1497151/ina740-ina741evm-simultaneously-6x-ina740b-monitoring-on-one-pc-gui

器件型号:INA740-INA741EVM
主题:INA740B 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们的客户计划使用以下规格的 PCB 进行原型设计:

-在一个 PCB 上有6个 INA740B (所有这些都具有不同的 I2C 地址)
-使用一个 TI-SBC 与一个 GUI 同时监控

因此、客户的问题是:

GUI 能否识别六个 INA740B 并测量 GUI 上每个 INA740B 的当前值?
  EVM UG 状态、"当前 SCB 控制器和 GUI 设置为一次使用四个 EVM。"
   这是否意味着在一个 GUI 窗口中只能同时访问四个 EVM?

   https://www.ti.com/lit/ug/sbou302a/sbou302a.pdf
   

2.例如、是否有办法同时识别第五个和随后的 INA740 B? 如果是、请告诉我。

3.替代方法是、我可以打开两个 GUI 窗口并访问第五个和第六个 INA740B 吗?

4.以下是一些用例。 例如、一个 GUI 窗口能否访问一个 INA740B、六个 GUI 窗口能否访问六个 INA740B?


通常我认为不能同时使用两个 GUI、但如果有合适的方法、请告诉我。
我认为、通常您需要2个 PC (每个 PC 上运行 GUI)和2个 TI-SBC。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    1.是的、目前 GUI 一次仅支持4个设备。

    2、3。 到目前为止、您建议使用2台计算机、2个 SCB 以及打开2个 GUI 是解决方法。 我们的 GUI 专家已离职、但我将在他周一返回时与他联系、看看是否有其他解决方案。

    4.一个 GUI 窗口最多可访问4个 EVM。

    BR、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:

    感谢您的及时回复。
    我明白。
    如果可能、我将等待有关权变措施的信息。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    您可以使用一个 GUI 来查看所有6个 IC。 但同时最多只能看到4个。  

    假设您有器件1-6。 首先、您将输入器件1、2、3、4的地址并对其进行监控。 然后、当您要查看来自设备5、6的数据时、可以将地址页中的地址更改为3、4、5、6。 因此、一个 GUI 可以与6个 IC 进行通信并从6个 IC 收集数据、但您只能同时查看其中4个 IC。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Holly