This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393A:LM393和 LM393A 之间的差异

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393A, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1498215/lm393a-difference-between-lm393-and-lm393a

器件型号:LM393A
主题中讨论 的其他器件:LM393

工具/软件:

尊敬的专家:  

您能否指定 LM393和 LM393A 之间的差异? 谢谢你。

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 具有较低的失调电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randy:

    正如 Clemens 所说、"A"具有更好的失调电流和偏置电流。

    它们是同一个芯片、只是"A"经测试符合更严格的规格。