This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA733:UA733的淘汰查询和更换选项

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UA733, OPA356, OPA2675, OPA354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1496070/ua733-obsolescence-inquiry-and-replacement-options-for-ua733

部件号:UA733
Thread 中讨论的其他器件: OPA356OPA2675OPA354

工具/软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我是电子信号产品的技术经理、负责维护团队使用的测试工具。 该工具是在20世纪90年代设计的、包含德州仪器(TI)的组件。

我们的工业合作伙伴最近告知我们两个组件已停产:

UA733:用于在电路中放大4.5 MHz 处的信号、增益约为18dB。

74HC4067:用于接收16个0至20V 的模拟信号的电路、这些信号通过多路复用器的四个解码器输入进行选择。

在考虑任何重新设计之前、我们想确认这些元件是否已经过时。 此外、如果它们不再可用、您能否推荐相同封装类型的等效替代产品? 我们的目标是避免修改电路板的电子电路。

提前感谢您的支持。 我们期待您的答复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个器件都处于运行状态。

    请显示完整的可订购器件型号、包括封装类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     UA733MJ 于2004年停产。 如果无法使用具有较小温度范围的 UA733、则必须更改设计以使用另一个 全差分放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix、  

    您能否详细说明您的客户在项目中需要哪些信号要求和功能?  14引脚封装在我们较新的器件和产品系列中并不常见、因此可能需要考虑封装更改。

    正如 Clemens 提到的、我们仍然可以提供具有不同工作温度范围的 UA733。  'M'版本已过时、不再受支持。  "C"版本仍然可用。

    请让我知道我还能如何帮助您。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的留言。

    我们应用中的信号来自天线、经滤波后可提取以4.5 MHz 为中心的 FSK 调制波形、调制频率为50kHz。

    UA733用于放大该4.5 MHz 信号、然后再使用基于晶体管的分立式电路对其进行进一步滤波和放大。 最后、该信号通过比较器级生成二进制输出。

    由于我们系统的传统设计、最好使用14引脚 DIP 封装、因为这样可以避免完全重新设计电路板。

    我们理解 UA733的"M"版本已经过时、但我们希望确认采用 DIP 封装的 UA733C 仍然可用并且适用于我们的应用。

    如果您需要更多详细信息、请告知我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix、

    "C"版本未停产、14引脚 DIP 仍在供货并可订购。  如果不希望重新设计或使用更新后的器件、则可以继续在现有工程中使用 UA733。  如果您预计体积会很多或打算为新项目进行设计、我建议您考虑使用具有不同封装引脚排列的更新器件。

    根据您的信号电压和电源轨、您可以考虑使用高速电压反馈放大器、例如 OPA354和 OPA356。  您也可以考虑将 OPA2675用于电流反馈选项。

    此致、

    Alec