This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL391B:VCC 至 GND 是否具有 ESD?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TL391B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1497962/tl391b-vcc-to-gnd-has-esd-or-not

部件号:TL391B

工具/软件:

您好、专家:

我的客户在其电源应用中使用 TL391。 在开始阶段、它们将面临 VCC 到 GND 短路问题。 他们想知道 VCC 至 GND 是否具有 ESD? 如果是、则 ESD 二极管的最大电流是多少? 或者、您是否认为 VCC 到 GND 在一开始短路是由于其他原因导致的? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    TL391B 电源之间确实有一个边沿触发 ESD 单元。

    Abs Max 是50mA -虽然我觉得这很高。 我把它保留在10mA 之下。

    将 VCC 短接至 GND 不应该是问题、因为电源上的电压会为0V。

    我对这个问题不太确定。 只要电压不超过38V 或变为负值、就不应出现问题。