This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA37:仿真需要两个接地电平

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494065/opa37-need-two-groung-level-to-simulation

器件型号:OPA37

工具/软件:

我需要对充电电路进行仿真。 这是一个连接电容器的充电控制电路系列。

但我无法正常进行仿真。 Vshunt 节点通过 R9、R7、R13接地来保持灌电流

OPA 无法正常工作。 接地电平 GND1和 GND2也是如此

有人能告诉我如何解决?

我将感谢你能提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hank、  

    您能给我提供这一要求吗? 它看起来像是 V 转 I 转换器。  

    因为我不是您想要的、所以我发布了一个 V-I 电路来帮助您开始。 我需要知道你在做什么。 例如、我的最佳电路提取法。  

    e2e.ti.com/.../OP37-V_2D00_I-Conv-03282025.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

     

    这种情况是用于为 C1充电的电压转 I 转换器。

    因为接地层未正确分离。 V-I 转换器产生的电流如下所示。

    因此我无法控制 Vshunt 节点处的电压。 我是对的吗?

    有什么我能做的吗?

     我将感谢你能提供的任何帮助。 谢谢你

    e2e.ti.com/.../Load-PS_2B00_C.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hank、  

    因此我无法控制 Vshunt 节点的电压。 我是对的吗?

    电路当前饱和。 您需要告诉我每个标记节点的电压值是多少。 电路中有许多不必要的元件。 您的传递函数是什么? 换句话说、输入端的电压 是多少以及输出端的电压是多少。   

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

     

    您可以将该电路视为一个简单的负反馈控制系统。

    Vshunt 的电压由输入电压 VG1得出。 首先、VG1由运算放大器 U1处理、该放大器应用1/5的增益系数。 然后、U1的输出由 U2进一步放大、U2应用1/4的增益系数。 因此、按照两个运算放大器的组合增益系数、Vshunt 上出现的最终电压是 VG1的降压版本。

    如果我取下盖子、 C1 (或打开 SW-SPST4)。 Vshunt 源自 VG1、在直流分析中为10mV。

    如果增加 C1、负反馈控制将失败。 我认为这是由于参考接地造成的。

    我将感谢你能提供的任何帮助。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hank、  

    我知道为什么电路不工作。

    我想告诉大家输入电压范围和输出电流范围是多少。 什么是输入电路波形和频率? 我需要知道 设计的定位。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    该电路的输入电压范围为0V 至4.5V、对应于0至225mV 的 Vshunt 电压、这意味着电流范围为0至4.5A。 无频率范围;它仅在直流模式下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hank、  

    我没有了解具体要求、但电路现在以线性方式运行。 请查看这是否符合您的要求。  

    输入:0-4.5V ->以我们需要降至0至0.45V 输入范围为例。  

    输出:输入信号 VG 减小后、电流就会降低。 目前非常高。  

    e2e.ti.com/.../OP37-Load-PS_2B00_C-04022025.TSC

    出于某种原因、-LD 节点是一个变量、因此 I 固定为8.3Vdc。  

    如果您需要这样、我们可以轻松修改电路以满足您的要求。 然后、我们可以检查环路稳定性。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 但是、我可能没有清楚地解释测试要求。 我可以自行控制 V-I 转换器而不会有任何问题、但我的目标是使用该电路来模拟 C1的充电和放电行为。 我面临的问题是、增加 C1后、无法再对电路进行线性控制。

    C1增加后、您是否建议使用任何其他方法来仿真电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hank、  

    我面临的问题是、增大 C1后、电路无法再线性控制。

    正确。 C1的电荷曲线不是线性的。 只有 RC 曲线的初始部分被视为线性。 随着 C1的增加、RC 时间常数也会增加、这可能是您的问题。  

    增加 C1后、您是否建议使用其他方法来仿真电路?

    必须降低 RC 时间常数并增加 C1* dV/dt 中的负载电流。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond