This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0311S:安全相关认证的 UL

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1497335/amc0311s-ul-of-safety-related-certifications

部件号:AMC0311S

工具/软件:

大家好!

我的客户正在收集 UL 认证号(E*******) 原型板中使用的器件。

如果您有文件编号、请告知我们。

下表显示待定、但您是否获得了 UL 1577?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    我们尚未获得 UL 1577的认证。 在为该产品生产最终硅后、该认证过程将开始。  

    但是、此器件使用与我们已经过 UL 认证的 AMC23Cxx 产品类似的隔离技术。  

    这些器件应该能够通过相似性快速完成认证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的答复。

    您知道何时完成认证?

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    我现在没有认证机构的硬性承诺。 但我希望在接下来的6个月内。