This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:如果 IN 引脚的电压比 VDD1早大约500ms 建立、并且 VDD2已设置、那么输出是否会出现任何问题?

Guru**** 2483355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1496836/amc1311-q1-if-the-voltage-of-the-in-pin-is-established-about-500ms-earlier-than-vdd1-and-vdd2-is-already-set-will-there-be-any-problem-with-the-output

器件型号:AMC1311-Q1

工具/软件:

您好的团队、

如果 IN 引脚的电压比 VDD1早大约500ms 建立、并且 VDD2已设置、那么输出是否会出现任何问题? 客户报告 NSI1311会出现输出尖峰? 我们的器件会包含这个吗?

此致、

Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请您就此提供帮助。

    此致、

    Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sveinn、

    是的、这违反了器件的绝对最大额定值。  

    您可以使用限流电阻器保护输入、以将输入电流限制为小于10mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    这是 NSI1311的波形。 黄色为 VDD1、PIN 中的输入约为0.3V、紫色为输出。 如图所示、在 VDD1上升期间、输出会出现尖峰并产生过压保护。

    Avago 的 ACPL-C87AT 没有此问题。

    此致、

    Sveinn