This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:为什么通过更大限度地减少失调电压来提高精度

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1498550/amc1302-why-accuracy-is-improved-by-minimizing-the-offset

器件型号:AMC1302

工具/软件:

您好、专家

希望这能找到您。

在输入分流电阻器的连接方法中、INN 和 GND1会短接。
据说、可以通过更大限度地减小失调电压来提高精度、我们想知道原因。

您能告诉我们为什么可以对其进行改进吗?

此致、

Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    我不确定该连接可以在何处实现失调电压更大、但有助于确保输入保持在器件的共模输入电压范围内。  

    这样可以提高对共模电压阶跃的抗扰度、并保护器件免受损坏。