This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:增益问题

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1498388/amc1200-q1-gain-issue

器件型号:AMC1200-Q1

工具/软件:

您好团队:

客户发现1pcs 器件故障返回、因为生产线中的差分输出电压异常。 该装置以前曾与 FA(QEM-CCR-2503-00012)进行过分析。 但是、FA 结果未显示随附文件所观察到的任何损坏。 我们发现 VOUTP 为3.26V、VOUTN 为1.8V。 增益值为3.26-1.8V/100mV = 14.6V、已超出规格。  

这里有几个问题。

1、如何进行正确的故障分析以表明增益失效?

如果向输入端输入+/-324mV 的峰值三角波形以检查增益、那么这是否是一种好方法? 三角形设置的倾斜度如何? 有什么最好的建议吗?

2.增益值如何会失效和超出规格?

=========================================================================

产品线中的测试条件:

Pin2-3、具有100mV 输入

引脚7、V+为3.26V

引脚6、V-是1.8V

VOUT_DIFF = 3.26V - 1.8V = 1.4V、增益约为14 (NG 单位)

[良好单元]

VOUT_DIFF = 0.9V

使用 NG 单元进行测量(Vout_diff 为1.553V)

使用 NG 单元进行测量(Vout_diff 为0.944V)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    这可能与增益无关、而与不同的器件行为有关、例如由损坏或制造问题引起的锁存。  

    我没有  QEM-CCR-2503-00012的特定背景、建议联系 FQE 以获取更多详细信息。