This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228-Q1:低 IQ 器件

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4230, INA4235, INA700, INA740B, INA745A, INA745B, INA780B, INA228, INA229, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1497798/ina228-q1-low-iq-devices

器件型号:INA228-Q1
主题中讨论的其他器件:INA228INA229、INA4230 、INA4235 、INA700 INA740A、INA740B 、INA745A 、INA745B 、INA780B、 INA780AINA233

工具/软件:

尊敬的专家:

在以下情况下、我们是否有较低 Iq 数字功率监测器(库仑计功能):

  • 项目:48V 汽车 BMS
  • IQ:< 0.5mA
  • I2C 接口

最好的应届毕业生

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    INA228和 SPI 等效器件 INA229是我们仅有的具有库仑计数功能的器件。 下一个最好的事情是能量积累。 以下是我们具有能量累积功能的器件、可供您有兴趣查看:

    • INA228和 INA229
    • INA4235和 INA4230
    • INA700
    • INA740A  INA740B
    • INA745A   INA745B
    • INA780A 和 INA780B
    • INA233

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch:

    我们是否具有汽车级(48V 汽车)和 工作电流< 0.5mA 器件? 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ryker、

    没有、我们没有任何符合这些要求的数字电源监控器。 但是、我们有一些符合这些要求的模拟电流传感器: https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html#1498=Automotive&726max=48%3B120&236max=0.03%3B0.5&

    此致、
    Mitch