This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:AMC1200-Q1的替代产品

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC1200-Q1, AMC1200, AMC1351, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1496240/amc1200-q1-replacement-for-amc1200-q1

器件型号:AMC1200-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1200AMC1351、AMC3330、 ISO224

工具/软件:

大家好:

我正在寻找 AMC1200-Q1 IC 的直接替代产品。 目前、此 IC 用于隔离两个接地平面、它还接收和输出差分信号。 我们设计的主要问题是、 由于 AMC1200输入为+-250mV、我们必须将源信号(+5V)降低一个较大的(反向)增益。 因此、该节点具有高灵敏度。 AMC 的输入端只发生几 mV 的变化、就会对我们设计的输出级产生很大影响。 因此、我们现在正在寻找具有更高输入电压范围(可能是1V 峰峰值或更高)的替代产品(AMC1200)。 我们的 设计仅适用于直流应用。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您使用的是哪种 AMC1200-Q1封装? DUB 或 DWV?  

    遗憾的是、我们没有具有更高输入电压范围的 DUB 选项。  

    不过、我们确实有具有0-5V 输入电压范围的 AMC1351。  

    对于其他产品、我们提供具有集成直流/直流转换器和+/-1Vin 的 AMC3330、或具有+/-12Vin 的 ISO224、但这些都不是直接替代产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 DWV 版本。  

    [引述 userid="280121" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1496240/amc1200-q1-replacement-for-amc1200-q1/5747601 #5747601"]

    不过、我们确实有具有0-5V 输入电压范围的 AMC1351。  

    对于其他产品、我们提供具有集成直流/直流转换器和+/-1Vin 的 AMC3330、或具有+/-12Vin 的 ISO224、但这些都不是直接替代产品。  

    [/报价]

    明白了、谢谢。