This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:用于平衡检测器的两级放大

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1496863/opa858-two-stage-amplification-for-a-balanced-detector

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件: OPA855

工具/软件:

您好团队:

就此 E2E 主题与客户跟进: (+) OPA858:使用 SPICE 仿真的最大频率-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛。

他们正在 为平衡探测器开发具有低噪声和高带宽的探测器电路。  它们旨在实现低噪声(散射噪声受限检测器电路)和高带宽(200 MHz、目标500 MHz)、但仍具有约5'000的可接受跨阻增益。

它们目前倾向于 两级放大(TIA +电压放大器)的概念、其中 TIA 级针对中间增益下的噪声和带宽进行了优化、而第二级负责其余放大工作。

 在这种情况下、OPA858是最适合 TIA 的器件、还是我们有更好的替代方案?

我们是否有  与 LT SPICE 兼容的 OPA858模型? 如果是、它们是否包含噪声模型?  

 使用 SPICE 作为仿真软件时、OPA 的模型的有效频率最高是多少?

 

提前感谢!

此致、

Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    温馨提示。

    此致、

    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

     很抱歉这里的响应出现了延迟。 我们恰好知道光电探测器的电容吗? 这将有助于确定满足其5k 增益+ 500MHz 要求所需的 GBW。 但是、鉴于这种高带宽要求、似乎更有可能需要 OPA855、这是我们的 OPA858高带宽双极版本。 由于它们具有较低的增益电阻器(与其他 TIA 设计相比)、因此 OPA855采用双极架构、可受益于低失调电压+噪声特性。  

     我们的客户能够在 LTSpice 中成功使用我们的 OPA855和 OPA8585 PSpice 模型。 以下是我已有的 OPA855 LTSpice 转换结果:

     我们的模型几乎总是考虑整个频率范围。 它是根据数据表中给出的 Aol 曲线建模的。 OPA855和 OPA858在模型中包含了以下注释、其中包括电压噪声:

    交流参数
    ****************************
    *闭环输出阻抗与频率间的关系(Zout 与频率间的关系)
    *闭环增益和相位与频率的关系,带 RL,CL 效应(ACL vs. Freq.)
    *共模抑制比与频率间的关系(CMRR 与频率间的关系)
    *电源抑制比与频率之间的关系(PSRR 与频率之间的关系)
    *输入电压噪声密度与频率之间的关系(en 与频率之间的关系)
    ****************************
    * DC 参数
    ****************************
    *输入共模电压范围(VCM)
    *增益误差(例如)
    *输入偏置电流与输入共模电压间的关系(Ib 与 VCM)
    *输入失调电压与温度间的关系(Vos 与温度间的关系)
    *输出电压摆幅与输出电流之间的关系(Vout 与 Iout)
    *短路输出电流(ISC)
    *静态电流(Iq)
    ****************************
    *瞬态参数
    ****************************
    *压摆率(SR)
    *稳定时间与容性负载(ts)间的关系
    *过载恢复时间(tor)

    e2e.ti.com/.../OPA855_5F00_LTSpice.zip

    谢谢您、

    Sima