This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:如果使用无源前置放大器设计、则输入衰减器值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1497660/tpa3255evm-input-attenuator-value-if-using-a-passive-preamp-design

器件型号:TPA3255EVM
主题 TPA3255中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

这是一个包含两部分的问题:

1 --由于 TPA3255EVM 内置了输入缓冲器、我 假设在 EVM 上使用带有步进衰减器的简单无源前置放大器是可以的。 如果是、衰减器的电阻是否有理想值或范围? 我目前有一个10k 欧姆的48步级系列立体声步进衰减器、但我有一个100k 欧姆的48步进立体声分流衰减器——使用其中一个或另一个的任何优点或缺点?

2—另外、此设计可能只涉及使用同一个无源器件的单个立体声输入。 此信号将来自具有平衡立体声输出的设备。 由于信号路径中没有输入选择器电路、因此是否可以通过立体声衰减器将平衡立体声信号直接发送到 EVM 的差分输入? 因此、音量衰减器将直接连接在平衡电源和 EVM 模块之间。

谢谢

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我假设衰减器只是将信号电平从前置放大器输出降低到 TPA3255可接受的电平。  只要输出电平在 TPA3255的输入电平规格范围内、您就可以采用这两种方法。 如果您希望获得尽可能高质量的音频、10k 可能是降低衰减器电阻器中热噪声的更好选择、但这取决于使用的衰减器。  

    您可以将差分音频与 EVM (和 TPA3255)配合使用。 您可以参阅 EVM 用户指南和 TPA3255数据表、了解如何为单个差分输入配置 EVM。

    此致、

    Ramsey