This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:有关负电压保护的问题。

Guru**** 2930600 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, TL331, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1497959/lm339-question-about-protection-against-negative-voltage

器件型号:LM339
主题中讨论的其他器件: TL331LM393

工具/软件:

大家好:

我的一个客户正在考虑将 LM339用于其新产品。

此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

问题1:
如以下 TI 文档第20页上的图6-7所示、它们希望使用 LM339测量+/-10V。

LM339、LM393、TL331系列比较器(包括全新 B 版本)应用设计指南
https://www.ti.com/jp/lit/an/snoaa35f/snoaa35f.pdf

他们 对 LM339负电压保护的理解是否正确?

 D1的 Vf 应为0.3V 或更低。
2. RI 的电流 应为1mA 或更小。
3、 注意由 R1 ×IR 引起的压降。

问题2:
最好 在 INPUT+和 GND 之间(=D1两侧之间)放置一个电容器(约1000pF)吗?
如果这个答案是肯定的、 那么1000pF 电容器是否正常?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该电路可防止输入电压低于 GND 引脚的电压。 (如果您有±10V 信号、为什么不使用 ±12V 电源?)

    2.电路中的电容器与电阻器一起将充当低通滤波器。 我不知道您需要滤除哪些频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-San:

    问题1:

    1.总体设计目标是确保 LM339的输入绝不会看到低于-300mV 的负电压。 为此、您可以建议选择正向电压为300mV 或更低的二极管、也可以遵循第21页的图6-9设计电路。

    2.是的,应用手册还介绍了电阻值的权衡。

    3、R1两端的压降是比较器"看到"的输入电压、因此需要注意这个值。

    问题2:

    就像 Clemens 的响应一样、输入电容器可以用作 RC 低通滤波器。 是否添加电容器取决于它在应用中所需的功能。