Other Parts Discussed in Thread: LOG200, LOG114, INA849
主题中讨论的其他器件: LOG114、 INA849
工具/软件:
您好!
我有一个关于使用 LOG200进行对数比放大的快速问题、详细信息如下所示。
此致、
Tim
背景
我们的应用所需的电流 两个光电二极管的高带宽测量 。
旧的 LOG114在设计时就考虑到了这一点、因为它在任一输入上提供的性能基本相同。
我知道 LOG200具有输入不对称性:一个高精度输入和一个高带宽输入。 不过、与 LOG114相比、我想利用增加的带宽、自适应偏置和改进的对数一致性。
方法
我正在考虑使用两个 LOG200和 INA849的以下架构:

问题
这是否有可能产生比单个 LOG114更好的性能?
您认为有更合适的方法吗?