This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:OPA2333

Guru**** 2813435 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1495901/opa2333-opa2333

器件型号:OPA2333
主题中讨论的其他器件:OPA2188

工具/软件:

大家好。
积分器的原理图如下,输入信号是罗斯柴尔德线圈的输出信号,如果你想减少输出信号在初始阶段的波动,并在很短的时间内实现稳定性,我可以问如何调整参数的值?

谢谢、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    您是否有输入和输出波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    这就是我仿真的波形。 绿色是输入(140mV 50Hz)、红色是输出。 输出波形开始稳定在大约3s、我想调整参数以缩短早期阶段的不稳定时间。

    谢谢、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、

    我明天将对该电路进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、

    该电路希望将接近1.5Hz 的频率放大得远高于50Hz 的频率。

    对于50Hz 输入信号、这毫无意义。 我预计50Hz 至500Hz (第十次谐波)的带通增益

    所需的带通增益和频率范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    带通增益为0.58629、电路实际工作的频率为50Hz 或60Hz、因此我认为合适的频率范围应该为40100Hz 至100Hz (个人理解、不确定是否正确)。顺便说一下、我使用的芯片是 OPA2188。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、

    这是双极1.2kHz LPF 差分放大器。