This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:电流测量值根据转换时间而变化

Guru**** 2900370 points

Other Parts Discussed in Thread: INA236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1498778/ina236-current-measurement-change-depending-on-conversion-time

器件型号:INA236

工具/软件:

您好、

我们使用 INA236来测量输出电流。 我们希望测量高达20A 的电流、我们的总线电压约为12V。

当前配置如下:

Vs = 3.3V

Rshunt:0.0005

ADC 范围:20-48mV

CurrentLSB:20 /2^15 = 0.00061

总线电压和分流电压的连续转换模式

ShuntCal = 0.00512/(0.00061*0.0005)/ 4= 4194

万用表上的电流测量值:1.32A

更改平均值似乎不会对当前值产生重大影响、但更改转换时间会产生重大影响。 如下所示、转换时间越长、与测量值越接近。

平均       转换时间       当前值
1                  1100                           1.77
1                  2116                           1.56
1                  4156                           1.45
1.                8244                           1.398.
1024          8244                           1.40
64                332                             2.4
16                1100                           1.76

如果我们将转换模式更改为连续分流电压、那么转换时间没有更多影响、读取的值几乎等于测量值。

平均       转换时间       当前值

1                   4156                          1.34

1                   332                            1.34

64                 332                            1.35

644156                                          1.35

这是因为 INA236在从分流电压更改为总线电压转换时需要更多的稳定时间吗?

有什么方法可以解决此问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否从同一电路板收集了两组数据? 两种测量模式不应影响精度。

    您能否执行类似的实验、但不要查看电流、而是比较分流电压。 使用 DVM 测量 IN+和 IN-引脚之间的电压作为基准。 在两种模式下使用 INA236测量 Vshunt、并循环几次以观察这些值是否稳定。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好广!

    这两个数据集是在同一电路板、同一芯片、相同输出、相同负载上获取的...

    我使用以下公式计算分流电压: 寄存器值* 0.000000625 =分流电压

    目前、结果似乎遵循了之前的测试、但我们可以看到 IN+和 IN-的值似乎根据模式而变化。 这是正常的吗?

    总线电压和分流电压的连续转换

    平均       转换时间       寄存器值         电压          测量分流电压

    1                   332 1932                                                     0.00121 0.0012          

    1                   4156                          1172.              0.000732    0.0012                    

    64                 332                           1936                         0.00121 0.0012          

    64                 4156                           1173                        0.000733       0.0012

    分流电压的连续转换

    平均       转换时间       寄存器值         电压        测量分流电压

    1                   332                             1079                        0.00068 0.0006       

    1                   4156                           1088                         0.00068 0.0006       

    64                 332                            1090                         0.00068 0.0006       

    64                 4156                           1087                         0.00068 0.0006       

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    INA236的输入引脚不会导致输入电压波动。 它必须是外部的。 如果输入有噪声、您可以考虑使用输入滤波器、这是一个不错的选择。

    另一个实验是移除分流电阻器并在输入端施加已知电压源。 这样就消除了一个不确定性。 确信后、切换回当前负载并继续前进。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、感谢您对硬件进行一些检查。

    此致