This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2356:运算放大器的传播延迟

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1498702/opa2356-propagation-delay-of-an-op-amp

器件型号:OPA2356
主题:TLV3502中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我计划将运算放大器(制造商器件型号为 OPA2356MDGKTEP)用于400kHz 的过流检测应用。

为此、我想知道用作比较器时每个通道的运算放大器传播延迟、以及延迟是否可能因通道而异。

您还能推荐任何其他可能优于此的运算放大器吗?

此致、
Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    很抱歉耽误您的时间、高速放大器支持部门并不认为运算放大器是一个不错的选择。

    您是需要先进行模拟放大、还是最好使用直接比较器?

    我假设您需要脉冲内实时过流检测(输出 true 或 false)。  

    400kHz = 2500ns 总周期。 我希望传播延迟小于25ns。

    试用 TLV3502 (-Q1) 、  

    Unknown 说:
    通道之间的延迟是否可能有所不同

    是的、有些。 比两个单通道器件变化更小。 比较器越快、匹配时间就越短(纳秒)。