This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA216:如何识别电流检测电路'的电流方向/极性?

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: INA216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1498633/ina216-how-to-recognize-the-current-sensing-circuit-s-current-direction-polarity

器件型号:INA216

工具/软件:

如果我们将这款 电流分流监控器 INA216用于锂离子电池管理应用的电流检测电路、如何将其用于充电和放电电流检测?

电流检测电路是否可以识别电流极性值? 如果我们将充电电流定义为正值、放电电流为负值、那么如何理解呢? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA216使用 GND 作为输出基准电压、因此无法输出负值。  

    您需要使用 具有"双向"特性的电流检测放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    克莱门斯在这里是正确的。 为了能够测量两个方向(即正负电流)、您将需要一个双向器件。 上述链接 Clemens 将直接带您进入我们的双向产品。 如果您可以提供一些有关设计需求的附加信息、我可以在此处为您推荐产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens 和 Carolus、我的意思是 INA216A 芯片解决方案如何检测负载工作电流极性、而不是检测放大器电源电压、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA216在−> IN+中无法测量;当极性为负时、它完全不工作、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、  

    请观看此视频。 除其他外、此视频将向您展示我们在放大器双向性方面的含义、以及这里需要双向性的原因。  

    对于双向器件、静态(零电流)点将设置为提供给器件的 REF 电压、然后在测量一个极性时线性响应将增加到电源、在测量相反极性时、线性响应将减小到 GND。