This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL061:TL061

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1499027/tl061-tl061

器件型号:TL061

工具/软件:

我们一直在墨西哥的 COO 中使用 TL061CDR、但今年马来西亚的 COO 未出现功能问题。  我们意识到 NC 1和 NC 5下的偏移函数问题已经解决。  请建议解决方案继续使用 TL061CDR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新的 TL061应与旧的 TL061兼容、并在数据表保证的限值范围内。

    问题到底是什么? 预期行为是什么、而您观察到了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  我们以前使用此引脚1和5来稳定电流的通过、但现在我们无法利用它、因为它们都是 NC。  您是否能够建议连续使用 TL061的替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新 TL061具有更好的典型失调电压。 如果这还不够、请使用具有更佳规格的放大器。

    显然、失调电压调整不是新设计支持的功能、可能是因为它太依赖于内部细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Audrey:  

    Clemens 提到了产品中的 PCN 变更、请参阅随附的通知。   

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5485/PCN20230713001.1.pdf

    在新的晶圆厂中移除并禁用 Voffset 调整引脚。 这两个调节引脚在新的晶圆厂运算放大器中不再起作用。  

    我们过去使用此 Pin 1和5来稳定当前的传递、但现在我们无法利用它

    这些是 Vos 调节引脚。 由于工艺的改进、Vos 应在新设计中保持一致、并且 Vos 可变性应很小。 TL061是一款通用运算放大器、失调电压范围可在1mV 范围内。   

    如果要求运算放大器的 Vos 较低、您可能必须考虑使用精密运算放大器。 能够找到 P2P 替代产品。 我们确实有一些低成本精密运算放大器能够替代该器件。 如果您能够提供应用要求、我可能会帮助您进行选择。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/overview.html

    或者、您可以通过以下技术进行失调电压调整、但需要进行一些更改。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond