This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV324:新的 coo LMV324生产测试失败

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV324, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1498260/lmv324-new-coo-lmv324-prodution-test-failure

器件型号:LMV324
主题: LM324中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家

现在 我认识了 cutomer 使用我们新的制造厂的 warfer 设备,他们的系统不工作,原理是下面的,我们发现现在使用的 MYS COO 产品可以发现 AL1+输出电压 幅值不能增加。

e2e.ti.com/.../PMW-56khz.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图显示的是 LM324、而不是 LMV324。

    该原理图未显示运算放大器的电源连接、未指定电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel

    您能否展示在相同设置下波形的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron

    我测试只有在使用 检测电路时,lmv324使用比较器,输出振幅将降低约20%-30%。  

    客户发现、这是一个可写入的输出、会导致故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在引脚12、13和14处测量的电压是多少? 连接到 AL1+的负载是多少?