This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303-Q1:TPS38A010122DSK*Q1的 SPICE 模型

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494433/ina303-q1-spice-model-of-tps38a010122dsk-q1

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

您能为 INA303A2QPW*Q1提供 SPICE 模型吗?我们的项目需要它来实现准确的仿真。

谢谢你。

此致、

Aarab wiam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    可直接在以下产品页面上找到 SPICE 模型: https://www.ti.com/product/INA303-Q1#design-tools-simulation。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    该模型的特定 A2版本可在 此处的非 Q1器件产品页面上找到

    我们将努力将该模型加载到 Q1产品页面上、感谢您提请我们注意。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。 我尝试在远征中使用 PSPICE 模型模拟此组件、但没有效果。

    此致

    Aarab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将研究这个问题并在7月4日星期一回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aarab、

    我们不是为远征创建模型、而是使用 PSPICE。 话虽如此、在网上看来、您应该能够将模型转换为与远征配合使用。 进行快速搜索、您似乎需要首先将 PSPICE 模型转换为标准 SPICE 模型。 下面是我找到的演示链接: https://community.sw.siemens.com/s/article/Converting-a-PSpice-Library

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我已经完成了所有这些过程来转换 pspice 模型、然后使用它、但它不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aarab、

    好的、很难说问题出在哪里。 通常、我们不支持其他仿真平台、但欢迎您使用 PSPICE for TI 中的模型、该模型可以在以下位置免费下载: https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch、

    好的、我理解、谢谢。

    此致。