This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2210:有关相位延迟的查询

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1489580/opa2210-query-regarding-phase-delay

器件型号:OPA2210

工具/软件:

您好:

我们在其中一个设计中使用了"OPA2210IDGKR"运算放大器。 我们在 ADC 之前将该运算放大器用作抗混叠滤波器。 我附上了抗混叠滤波器的图像及其 TINA 仿真文件。 该滤波器专为38KHz 左右的截止频率而设计。 传感器输出通过一些多路复用器 IC (例如(TMUX1204DQAR)和运算放大器(OPA192IDBVR))提供给抗混叠滤波器。 信号流如下所示、

传感器-->'ADG5419BCPZ-RL7' MUX -->'OPA192IDBVR'作为同相缓冲器-->'TMUX1204DQAR' MUX -->'OPA2210IDGKR'作为二阶 LPF 抗混叠滤波器。

因此、我们需要计算从传感器输出到抗混叠滤波器输出的信号的总延迟。 能否 提供所需的计算方法 、以便查明使用"OPA2210IDGKR" IC 设计的抗混叠滤波器导致的延时时间和相移。

注意:传感器信号振幅不会大于5V、它将为0-5V。

此致、

Nitesh

 e2e.ti.com/.../OPAx210-_2D00_-ANTI_2D00_ALIAS-Filter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:

    Unknown 说:
    该滤波器专为38KHz 左右的截止频率而设计。 传感器输出通过路径中存在一些多路复用器 IC (例如(TMUX1204DQAR)和运算放大器(OPA192IDBVR))提供给抗混叠滤波器。

    二阶滤波器的 Q 略接近于截止频率。 通常、38kHz 截止频率意味着相位从3.8kHz 或提前十倍频(相位延迟~5.7度)开始。 但是、每个滤波器的 Q 会导致压降更剧烈、相位延迟监测计可能会发生偏移。  

    在3.8kHz 时、相位延迟约8度。  

    e2e.ti.com/.../OPAx210-_2D00_-ANTI_2D00_ALIAS-Filter-03192025.TSC

    我不知道传感器的最大值是什么  应用中的工作频率。 此外、相位延迟可以直接通过滤波器仿真进行测量。 但是、我不知道从传感器到最终输出级的总体相位延迟是多少。 这是真正令人担忧的问题。  

    如果您还有其他问题、请告知我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:  

    我将关闭此查询、因为我没有收到您的消息。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    感谢您的答复、我们现在可以关闭查询。