This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258:需要 UL E 文件编号

Guru**** 2877070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494940/lm258-need-ul-e-file-number

零件号:LM258

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

 

你好!!!

 

我是  来自 HCLTECH Noida India 的 Satish。 我想为我们正在进行的项目提供以下上述部件的 UL 电子文件编号、

 

LM258DR

 

请您尽快提供 UL 电子文件编号、以符合我们的项目时间表。

 

此致、

Satish

技术主管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satish、  

    我想为我们正在进行的项目提供以下所述部件的 UL 电子文件编号

    LM258DR 或单个运算放大器未获得独立 UL 认证。 这不是必需的。 UL 侧重于终端产品的安全性和合规性、而不是单个低压组件。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satish、  

    我将关闭此查询、因为我没有收到您的消息。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond