This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:GEOPHONE 放大器

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493103/thp210-geophone-amplifier

器件型号:THP210

工具/软件:

您好 Raymond、

感谢您推荐该电路。 请分享瞬态分析屏幕截图、下面我没有很好的结果。

请检查从第一级输出到 RC 网络的反馈电阻是否为54 Ω。

谢谢你的 PPT 演示的模拟的 gephone,这是非常有趣,我们 一定会尝试.

另请参阅第16页接下来提到的 内容、例如 Geogone 放大器设计、您能分享这份文档吗?

此致、

Lhagva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lhagva:

    Unknown 说:
    您能否分享瞬态分析屏幕截图、此处我没有很好的结果。

    我在上一个仿真中做了一个拼写错误。 这是新的一个。  

    如果要在 OPAx210两级将双电源转换为单电源、则可能无法实现。 原因是我无法控制 Vp 节点上的偏置电压。 为了跟踪反馈环路、您可能需要使反馈系统变得更加复杂(这是一个复杂的传递函数。) 输出和 Vp 是输入频率的函数。   

    e2e.ti.com/.../OPAx210-Sallen_2D00_Key-03262025A.TSC

    Unknown 说:
    接下来的第16页提到的是、例如、 座机放大器设计、您是否能够分享此文档?

    您提到的是这张幻灯片吗?  

     

    对于其他用户、可在下面的主题中找到先前的 gephone 讨论。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1478402/thp210-single-ended-bipolar-to-differential-amplifier/5731448#5731448

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lhagva:

    我将关闭此查询、因为我没有收到您的消息。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond