This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07C:OP07C 原理图

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492970/op07c-op07c-schematic

部件号:OP07C

工具/软件:

亲爱的
由于 OP07C 具有晶圆 PCN、因此客户收到的产品标签显示 CSO 为 RFB、则认为原始设计无法正常工作、请帮助建议使用增益10MHz 的 RFB OP07C 参考设计。
Attachfile 显示原理图。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李宁:  

    [报价 userid="524962" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492970/op07c-op07c-schematic ]请提供有关具有增益10MHz 的 RFB OP07C 的参考设计建议。

    OP07C 的 GBW 约为600kHz。 您能解释一下什么是10MHz 要求吗?

    如果我正确地提取 R 图、应该看起来像以下仿真。 这是一款差分放大器、输入阻抗应平衡。 在同相侧、缺少15K Ω。 我插入了10nF 以限制运算放大器的 BW、因为这很可能是电流检测电路。 我猜测1.1kHz 应该足以满足该应用要求。 如果没有、请告诉我、我可以修改电路。  

    e2e.ti.com/.../6138.OP07C-DA-03262025.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李宁:

    我将关闭此查询、因为我没有收到您的消息。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond