This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA172:超声振荡器中的相位噪声增加

Guru**** 2830225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA172, OPA171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1490997/opa172-increase-in-phase-noise-in-ovenized-oscillator

器件型号:OPA172
主题中讨论的其他器件: OPA171

工具/软件:

您好:

 

因此、我们面临的问题是、我们看到在接近100摄氏度的环境中运行的戴尔静脉振荡器中、相位噪声增加。 因此、我们试图了解导致这个问题的原因。

您能否查看以下产品是否存在任何召回/已知问题/PCN:

  1. OPA318AIDCK
  2. OPA172IDCKT
  3. SN74LVC1G00DCKR
  4. SN74LVC1G00DCKT
  5. LM4041CEM3-ADJ/NOPB
  6. LM4041CEM3X-ADJ/NOPB
  7. TPL0102-100QPWREP
  8. REF4132B25DBVRQ1
  9. TS12A12511DCNR
  10. LM4041CIM3-ADJ/NOPB

 

谢谢您、

Nhan Tran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nhan:  

    对于 OPA172、这是最近针对封装变更的 PCN。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5858/PCN_20240203000.0.pdf

    我没有看到最近关于噪声规格的任何变化。 通过 PCN 进行的最后一次噪声规格变更将于2014年发生。  

    我们看到、在接近100摄氏度的环境下运行的超声振荡器中、相位噪声会增加。

    您是否在大约100°C 时比较了 OPA172的电源电压轨的电压纹波情况? 我没有您的原理图、因此无法说明根本原因是什么。 还可能是基准电压、烤箱 GND 或测量技术等产生的噪声。 您是否使用差分探头来测量 OPA171输出端的变化。  

    如果您能给我发送原理图、我可以看一下。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nhan:  

    我将关闭此查询、因为我没有收到您的消息。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond