This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 放大器论坛

Guru**** 2815855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1498580/amplifiers-forum

器件型号:OPA333-Q1

工具/软件:

感谢你的帮助。

请告诉我有关符合 IEC 61508功能安全标准的 TI 产品的信息。

是否有任何符合 SIL2或 SIL3安全等级的基本电路元件(例如用于模拟信号处理的运算放大器和比较器)?

例如、它们是否具有通过自诊断检测故障的功能或支持冗余配置?

此类功能是否应该由外设电路自行实现?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hori-San、

    我不太熟悉 SIL2和 SIL3电平、但我们产品系列中的运算放大器和比较器没有器件内部的自诊断或冗余功能。

    如果您不介意我这样问、您需要哪种能够使您的系统受益的功能安全特性?