This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9164-Q1:关断引脚绝对最大额定值

Guru**** 2813405 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9164-Q1, TLV9164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1500112/tlv9164-q1-shutdown-pin-abs-max-rating

器件型号:TLV9164-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV9164

工具/软件:

您好专家、

我是否可以忽略 ABSMAX 额定值的 SHUTDOWN 引脚额定值?

我想、与 TLV9164不同、TLV9164-Q1没有具有关断引脚的选项。
因此、我想我们可以像非 S 版本 TLV9164一样忽略该参数。
但是、我想确保以防万一。

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    Unknown 说:
    因此、我想我们可以忽略此参数、就像不使用 S 版本 TLV9164一样。

    我同意克莱门斯。 在非 S IC 封装中、SHDN 引脚未进行键合、 您可以忽略 ABS。 最大值 单价。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond