This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1811-Q1:器件命名规则:TLV1811QDCKRQ1

Guru**** 2615915 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1499561/tlv1811-q1-part-nomenclature-tlv1811qdckrq1

器件型号:TLV1811-Q1
主题:TLV1811中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

客户对  TLV1811中第一个"Q"的含义很好奇 Q DCKRQ1。  

团队会就其含义提出建议吗?

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    "Q"适用于-40°C 至125°C 的工作温度范围。

    C =商用= 0°C 至70°C

    I =工业=涵盖多个范围、但通常为-40°C 至85°C (或105°C)。

    Q =-40°C 至125°C (Q1 1级)

    M =军用=-55°C 至125°C

    E =扩展=-55°C 至150°C 以及0级的各种 CAN 范围。

    神秘已解决!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    需要说明的是、符合 Q100标准的器件将有一个"Q1"作为可订购器件型号的末尾

    在其他任何地方出现"Q"并不一定意味着它符合 Q100标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、保罗! 如果还有其他问题、我会让客户回复此主题。

    此致、

    John