This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2241:OPE2241

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1499625/opa2241-ope2241

器件型号:OPA2241

工具/软件:

在哪里可以找到 OPA2241的详细方框图?  我只能假设它是一个带有内部上拉电阻的集电极开路型输出、因为它可以提供4 mA MP、而是接收30mA MP。  RTN 连接到 GND、不隔离变压器。  隔离变压器在哪里?  任何帮助都可以感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、  

    在哪里可以找到 OPA2241的详细方框图?

    我无法找到方框图。 第1版没有方框图、但它是基于双极的运算放大器、初始设计可能在2000年代之前。  

    我同意您的评估、即运算放大器在输出级底部具有灌电流镜、在这种情况下、它能够以大约30mA 的电压提供4mA 拉电流并灌入更多电流。  

    e2e.ti.com/.../opa241-datasheet.pdf

    [报价 userid="608641" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1499625/opa2241-ope2241 ] RTN 连接至 GND、无隔离变压器。  隔离变压器在哪里?

    我不确定您在查询中引用了什么内容。 在这段时间内、这是一款超低功耗、低 BW 运算放大器。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond