This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2011:关于 Analog Devices AD8571ARZ 的替换

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388, LMP2011, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1499157/lmp2011-regarding-replacement-for-analog-devices-ad8571arz

器件型号:LMP2011
主题中讨论的其他器件:OPA388TINA-TI

工具/软件:

我们在之前的产品中使用了 Analog Devices AD8571ARZ。

为了将其更改为 T.I 产品、我们在网站上搜索了交叉参考、发现 LM2011在功能上是等效的、在某些功能上甚至更好、因此我们采用了它。

在检查原型并询问我们认为论坛上的失调电压存在什么问题后、结果发现性能低于 AD8571ARZ。

请告诉我如何选择性能与 AD8571ARZ 相当或优于 AD8571ARZ 的轨到轨运算放大器。

此致、

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamada-San、

    我建议使用 OPA388 IDR  

    ►器件型号 ad8571 lmp2011. OPA388
    这种规格 ADI ti ti
    通道数 1. 1. 1.
    VS 范围 2.7V 至5.5V 2.7V 至5V 2.5V 至5.5V
    GBW (MHz) 1.5 3. 10.
    压摆率(µs μ s) 0.4 4. 5.
    Vos 最大值@ 25oC (mV) 0.005 0.025 0.005
    Vos 温漂、µV 值(μ V/oC)     0.005
    轨到轨 IN、OUT 输入接近 V-、输出 IN、OUT
    IQ 典型值(mA) 0.975 0.919 1.7
    Vn (nV/√Hz) 51. 35 7.
    ISC 典型值(mA) 30 15 60
    偏置电流最大值(pA) 50 4. 350
    工作温度(°C) -40°C 至125°C -40°C 至125°C -40°C 至125°C
    可用封装 8 LD SOIC 8 ld MSOP SOIC-8、SOT-23-5 SOIC-8、SOT-23-5、VSSOP-8
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的快速答复。

    感谢您推荐 OPA388IDR。

    在论坛上发帖后、我自己进行了调查。

    因此、我也认为 OPA388ID 是合适的、并申请了样片。

    我很高兴我们有同样的看法。

    我想通过使用 Tina-TI 或类似工具进行仿真来进行验证。

    此致、

    山田浩史