This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333-Q1:功能安全兼容型运算放大器和比较器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1498577/opa333-q1-functional-safety-compatible-op-amps-and-comparators

器件型号:OPA333-Q1

工具/软件:

感谢你的帮助。

请告诉我有关符合 IEC 61508功能安全标准的 TI 产品的信息。

是否有任何符合 SIL2或 SIL3安全等级的基本电路元件(例如用于模拟信号处理的运算放大器和比较器)?

例如、它们是否具有通过自诊断检测故障的功能或支持冗余配置?

此类功能是否应该由外设电路自行实现?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hori-San、

    根据另一篇文章、我对 SIL2和 SIL3级别不太熟悉、但我们产品系列中的运算放大器和比较器在器件内部没有自诊断或冗余功能。

    如果您不介意我这样问、您需要哪种能够使您的系统受益的功能安全特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIU:

    感谢您的答复。

    我知道、目前没有可用于自诊断或冗余配置的运算放大器或比较器产品。

    例如、运算放大器的故障检测功能包括:

    输出饱和度(因输出固定而失去功能)

    -直流失调电压增加

    -振荡(电路稳定性丧失)

    输出开路(浮动输出,无法向下一级传送信号)

    -一个终端未连接(由于断开连接等)

    例如、比较器的故障检测功能包括:

    输出浮动(集电极开路输出类型,无输出电阻)

    输出始终为低电平

    -输出始终为高电平(由于输出上拉电阻器而输出低电平)

    -滞后异常(也取决于外部电阻器的影响)

    -一个终端未连接(由于断开连接等)

    有许多可能性、但可能的元件数量可能有限。

    对于使用这些基本组件的电路、通常是否需要考虑外部诊断方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hori-San、

    感谢您发送编修。

    我不知道是否需要对外部诊断有一般性考虑; 我想需要考虑应用方面的注意事项、以及终端设备是否以功能安全为目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIU:

    感谢您的答复。

    因此、似乎需要根据系统要求制定功能安全要求...

    至少、需要选择指示时基故障率、FMD 和 FMA 的兼容元件。

    明白。

    谢谢!