This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:REF 引脚阻抗/电阻

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1500629/ina296a-ref-pin-impedance-resistance

器件型号:INA296A

工具/软件:

我想使用内部 REF 电阻器对外部基准电压进行分压、因为我期望该比率非常精确。 由于基准电压只能提供少量电流、因此我需要知道内部 REF 电阻器的最小电阻值。

对于不同的增益解决方案、电阻值是多少、它们是否不同(我打算使用 INA296A5)?

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    REF 引脚需要大约20µA、并且需要随着15µA 电压的变化而变化。  这就是我们为此建议使用缓冲器或相对于 REF 引脚以差分方式测量该缓冲器的原因。   

    如果您可以在电压没有变化的情况下驱动100µA、那么我相信您不会有问题。

    此致、

    Javier