This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:KC layot

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1500431/opa548-kc-layot

部件号:OPA548

工具/软件:

您好:

我不明白、如果孔按两行顺序排列、采用 KC 封装且引脚全部对齐的 OPA548-1如何能够满足建议的尺寸要求。

我们是否必须弯曲元件的针脚? 是否存在执行此操作的任何工具?

提前非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是 KVT 封装的尺寸。

    KC 封装的引脚之间有0.5mm 的间隙、在发货状态下不可用。  显然、KC 套件 适用于想要进行自定义弯曲的客户、并且知道如何进行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上一条消息中显示的封装是 TI 针对 KC 封装提出的封装。 对于 KVT、他们提出了类似的建议、但有一些差异。

    以下是 TI 在网页中针对 KVT 显示的内容:

    这就是 TI 针对 KC 封装显示的内容:

    但无论如何、我想知道的是、OPA548-1 (KC 封装)是否有必要在安装之前弯曲其引脚以及如何操作。 根据您的回答、我想这不是一个易于执行的操作、我认为我们最好改用 KVT 软件包版本。

    非常感谢您的回答和谨致问候、