This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:请求澄清建议的电源电压

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326, INA826, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1497812/ina118-request-for-clarification-on-recommended-supply-voltage

器件型号:INA118
主题中讨论的其他器件:INA333、INA326、INA826

工具/软件:

尊敬的 TI 社区:

我目前使用的是 INA118U/2K5和3.3V 电源。 不过、当我最近将网站上显示的电源电压信息(图 A)与数据表中的电源电压信息(图 B)进行比较时、我会感到非常担心。
 (图 A)
 (图 B)

这是否意味着器件无法保证在3.3V 下正常工作? (我真诚地希望它是可用的!)

我将相同的1V 直流失调电压应用于两个输入、以供您参考。

我非常感谢你对这一问题的澄清。

提前感谢您的支持。

此致、
Takahiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网站出错;最小电源电压为4.5V。请注意、在电源电压范围内、输入共模电压范围结束于2V、因此减小值没有意义。

    另见图7-4/5/6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro、

    感谢您在 E2E 上发帖!

    该器件不能在3.3V 单电源下使用。 我们在低电源电压下更合适的器件是 INA333或 INA326。

    如果您想检查有效工作范围、我建议查看 INA333的模拟工程师计算器 Vcm 与 Vout 工具。 INA326具有不同的仪表放大器架构、允许宽输入共模范围和输出电压。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    非常感谢您的详细答复。
    不幸的是,正如预期的那样,它似乎不起作用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerasimos:

    非常感谢您的答复。
    我担心、它毕竟不起作用...

    我查看了推荐的器件(包括 INA333和 INA326)、还考虑了 INA826。
    在性能方面、我被分为 INA826和 INA333。 但是、由于已经完成 PCB 布局和组装、我决定使用 INA826 (我已经下单)。

    如果使用 INA826存在任何关键问题、如果您能告诉我、我将不胜感激。

    此外、如果可能、更正 TI 网站上的信息会有所帮助。
    器件选择器工具中存在一些误导性信息、这使其相当混乱。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro、

    感谢您查找此错误、我们将快速纠正此错误。

    在平均时间中、有关设计注意事项、请查看下面的 VCM 与 VOUT 图。

    如需更详细的 VCM 与 VOUT 图、您可以使用 模拟工程师计算器

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerasimos、

    我一直使用您推荐的工具来验证设计、同时我也获取了 INA826器件以进行实际测试。 此外、我使用 PSpice for TI 进一步验证其行为。

    如果我遇到任何有关 INA826的其他问题、我将在 INA826类别开始新主题的讨论。
    如果你碰巧看到它,我真的很感激你再次支持.

    非常感谢您的帮助!

    此致、
    Takahiro