This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS2630:THS2630的 SPICE 模型

Guru**** 2616375 points

Other Parts Discussed in Thread: THS2630, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494364/ths2630-spice-model-for-the-ths2630

器件型号:THS2630
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

您好、有关此主题: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1322501/ths2630-are-spice-models-available-for-this-part-ths2630

我得到了 THS2630的 SPICE 模型、该模型作为.lib 文件。

我只是想知道,从哪里它是,因为在网站的 THS2630: https://www.ti.com/product/de-de/THS2630#design-development

此类模型没有下载。 有人能告诉我、我提到的另一个线程上的模型是否经过验证、或者足以在 LT Spice 或 PSpice 等仿真软件中进行测试? (通过 Im 即将尝试 PSpice 的方式、到目前为止没有经验)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我附加了.LIB 文件以获取我们的最新版本。 该器件经过设计和测试、可与 PSpice for TI 和 TINA-TI 配合使用。 但是、该模型应在其他 SPICE 仿真器(如 LT-Spice)中工作。

    此致、

    Ignacio

    e2e.ti.com/.../2476.THS2630.LIB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ignacio,谢谢你的文件! 我会尝试一下。 您和您的团队自己创建了此文件? Im 钦佩它,如果是的话。 但无论如何,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我们已经看到这个模型在其他平台上工作,所以我相信它应该适合你。 正确的是、它是一个使用无源组件的更大宏模型网表、用于复制器件的 AOL 等内容。  

    此致、

    Ignacio